This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA0211:AB类放大器,具有BTL,SE输出

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA0211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091730/tpa0211-class-ab-amplifier-with-btl-se-outputs

部件号:TPA0211

HI TEAM有任何具有BTL,SE输出的AB类放大器,它们可以支持BTL,SE输出,最大Vo=12pk,500mW运算功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Narendra:

    我认为Vo = 12pk是我主要关注的问题,因为我想找到适合这里的零件,但我正在尝试更好地了解应用:

    • 您是否计划在插入耳机时从SE (耳机)动态更改为BTL (扬声器)?
    • 也许可以选择使用单独的放大器,使用耳机插孔作为启用/禁用控制?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,它不是动态的,我想使用开关来对单端输出进行差分输出(如果可用),请分享它。如果您分享具有12 V峰值输出的零件,我会很高兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Narendra:

    您是否可以在结构图上详细说明? 2芯片解决方案是否适用于您的应用?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,即使是2.chip解决方案,如果可能,请告诉我下面是结构图。

    请告诉我,TPA0611部件PSpice库是否可直接在PSpice工具中使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nilendra:

    考虑到您计划在差动输出和单端输出之间切换的方式,您可以使用差动输出运算放大器,只需将其中一个输出加载到GND即可。

    您可能会考虑的一些选项:

    这些设备的产品文件夹中提供了TINA和Spice型号。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 ,TPA0611型号在PSpice库中可用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Narendra:

    我找不到TPA0611的任何参考,您的意思是TPA0211吗?
    正如在其他线程中提到的,我在我们的存储库中找不到TPA0211模型。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,如果TPA0211型号不可用,我该如何测试我的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳伦德拉

    您可以使用此部件的评估模块: https://www.ti.com/product/TPA0211#design-development

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师