This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:TLV320ADC3120差分模式下的初始立体声

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091549/tlv320adc3120-tlv320adc3120-initial-stereo-in-differential-mode

部件号:TLV320ADC3120

大家好,

请参阅数据表第105页9.2 .EVM.1.2 .1器件寄存器设置脚本示例,并根据我的设置进行调整

,但TLV320ADC3120右侧通道无法从SDOUT输出, I2S数据始终仅在左侧通道上有数据,

ADC输入点 电平为2Vrms差分。

注册

说明

默认值

设置值

设置说明

TLV320ADC3120初始化

0x00

页面配置

0x00

0x01

软件重置

0x00

0x01

启用重置

0x02

睡眠配置

0x00

0x81

Areg打开并唤醒

0x07

ASI配置0

0x30

0x70

从TDM到I2S模式的ASI

0x08

ASI配置1

0x00

0x20

ASI数据启用

0x74

ASI输出启用

0x00

0xc0

CH1,2分配给SDOUT

0x75

电源配置

0x00

0x60

ADC和PLL打开

设置

0x3c

通道1配置0

0x00

0x04

麦克风输入,差分,交流电偶,输入阻抗10K

 

e2e.ti.com/.../TLV320ADC3120_5F00_I2S_5F00_20220406.pdf</s>2022.0406万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用示波器检查了引脚1,2,3,4上是否有音频信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV320ADC3120引脚1,2,3,4 是示波器信道1,2,3,4,下面是示波器数字信道的I2S数据。

    数字示波器用于测量I2S接口,ADC仅发送左通道数据。

    I2S data

    接下来我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将以下设置添加到您的代码中并告诉我。

    注册0x0c    0x20。  

    您也可以尝试以下配置

    --------

    第0页(0x00)转储
    //选择第0页
    { 0x00,0x00 },
    //唤醒并启用Areg
    { 0x02,0x81 },
    { 0x05,0x01 },
    // ASI配置
    { 0x07,0x70 },
    // ASI通道配置
    { 0x0c,0x20 },
    { 0x0d,0x00 },
    { 0x0E,0x00 },
    // ASI主模式
    { 0x13, 0x00 },
    // PDM配置
    { 0x1f,0x08 },
    // DSP配置
    { 0x6c,0x48 },
    //输入和输出配置
    { 0x74,0xc0 },
    //第1页(0x01)转储
    //选择第1页
    { 0x00,0x01 },
    //VAD配置
    { 0x1E,0x00 },
    { 0x1f,0x00 },

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Sanjay,

    我将0x0c设置为0x20,这样就可以了。

    这是我的结果。

    TLV320ADC3120 正在 数字示波器上发送立体数据。

    digital scope

    模拟示波器通道1,2是TLV320ADC3120 ADC输入。

    模拟示波器通道3,4是TLV320ADC3120 I2S输出直通 至DAC输出。

    Analog scope

    看起来很棒!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意,今天是TI的假期,因此任何其他响应都将延迟到星期一。 但是,您可能已经解决了问题。 如果需要其他帮助,请告知我们。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    问题已解决,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致