This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:数据表中的启动计时

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1094061/tpa3221-startup-timing-in-the-datasheet

部件号:TPA3221

您好,支持团队,

我们发现AVDD的启动正时图和故障信号不正确。 该声明提到,故障路在AVDD到达UVP之前保持低电平,在重置为低电平时,AVDD应被禁用,直到重置为高电平状态。 (AVDD应在重置为高电压后)。

请详细说明在输入交流耦合电容器中稳定直流电压的预充电时间。 对AMP启动有何影响?  并在E2E论坛内部检查,当交流耦合电容器值高于1uF时,AMP可能无法启动。 请解释原因。

此致

低开氏度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelvin

    是的,图表似乎与描述不符。 我们可以坚持描述。

    3221"]稳定输入交流耦合电容器中直流电压的预充电时间是多少

    启动时,我们的设备需要在输入交流耦合电容器上建立直流偏压。

    如何3221如何影响AMP启动?

    如果 输入交流耦合电容器上的直流偏压未能建立,我们的设备将无法启动,无法工作。

    3221"]当交流耦合电容器值高于1uF时,AMP可能无法启动

    更大的电容器将使我们的设备更难 建立直流偏压,更容易无法启动。