This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:启动问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1093614/tpa3221-startup-issue

部件号:TPA3221

TI支持团队,您好!

 我们发现一个问题,即TPA3221在没有 PWM输出的情况下无法启动。

示意图如下

测试摘要  

  • 我们在电路中连接了IN1_M和1N2_M,并使用了一个通用盖,它是否会影响功放的性能?
  • IN1_P/ IN1_M /in2_P /in2_M中存在电流源,并在电流启动时向这些交流耦合盖充电,它是否与上一项相关?
  • 我们对电路和电源顺序进行了一些更改,测试结果如下供您参考。

  

 出现问题时,波形如下所示

  • 问题测试:IN1_P下降到0且无PWM输出

 

 

  • 将R23,R141更改为47k,将R32,R86更改为100K
  • 使用PWM输出和IN1_P触发至5.4V并在重置上拉后更改为2.48V的AMP启动需要测试以检查性能

 

 请告知电路的问题是什么,您是否会提供此启动问题的解释和解决方案。 谢谢

此致

开尔文

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelvin

      在启动过程中,我们的设备需要为所有输入引脚设置直流偏压,将两个内置M连接在一起可能会导致问题。 我建议切断两个IN_M之间的连接并检查。

     另外,请检查故障和OTW_CLIP针脚状况,以帮助判断 是否存在任何其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shadow,您好!

       AMP未启动时,未检测到故障信号(FAULT或OTW_CLP)。 但将较大的交流耦合电容器更改为AMP可能会唤醒..

    -将C-final电源板的交流耦合盖更改为C2值(C29,C35,C36,C41--47uf C171,C175--100uf),放大器启动时将使用PWM输出。

    附注:我们正在使用外部5V DCDC电路来驱动AMP的VDD,PVDD (+25V)和VDD (-5V)之间存在一些延迟

    启动问题似乎与偏置电压,VDD和重置计时有关。 请提供更多建议并表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelvin  

      顺序似乎没有问题。

      但是输入端电容器看起来都很大,而且我们无法保证IN_M端连接。  

      我们只建议在IN_P和IN_M处放置1uF电容器