This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2-Q1:VCC 5V PBLT输出功率

Guru**** 2484935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1093645/tpa3118d2-q1-vcc-5v-pblt-output-power

部件号:TPA3118D2-Q1

大家好,

您能否帮助检查VCC 5V PBTL是否可以实现连续20W输出?

 DS中的图表过于粗糙,不确定当Vcc为5V时设备是否支持20W输出。 谢谢你。

此致,

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    不能,该设备不能支持20W/5V甚至PBTL和2欧姆负载。

    此致,

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Derek,

    获取,感谢您的回复~~

    此致,

    Mike