This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2:TPA3130D2是否支持2x15W (立体声)@4欧姆,12V?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1097525/tpa3130d2-can-tpa3130d2-support-2x15w-stereo-4ohm-12v

部件号:TPA3130D2

您好,先生,

  作为标题,我想知道 TPA3130D2是否支持2x15W (立体声)@4欧姆,12V? 在这种情况下,电流将高达4A (IC OCP为4.5A)是否有任何问题?

  谢谢!

  张学友

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacky

    OC电流阈值是一个信道阈值。

    因此,该设备可以支持2*15W。  

    设备散热垫是垫板,因此散热与您选择的散热器有关。

    此致,

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Derek。

    TPA3130D2的散热垫位于封装的底部,因此我们应该考虑如何将热量散发到PCB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,正确。