This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634EVM:PWM输出与数据表不一致

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5634EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1097251/tas5634evm-pwm-output-couldn-t-consistent-with-datasheet

部件号:TAS5634EVM

您好,

一位使用TAS5634EVM的客户测试了SNR和THD+N,他发现结果与数据表不同。

他使用Pure PATH和默认配置, 更改了CH1 AD或BD调制,使用USB电缆连接PC和EVM板,BTL输出模式,16V电源和0.5A电流,44.1kHz输入正弦波,音量寄存器都配置了0dB, 并将PWM输出连接到AP以进行性能测试。 但他没有获得105dB SNR。 因此,如果他遗漏了一些有关测量的配置,他会想知道。

此致

凯林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kailyn

      请问他的测试结果是什么? 数据表中的数据不是在EVM上测试的,而是来自我们的验证测试板,该板具有非常大的尺寸,并尝试消除外部的所有情感。 结果可能会受到工作台设置的影响。 例如其电源质量,以及无屏蔽连接线。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shadow,

    感谢您的回复,AD调制的SNR结果约为77dB,而BD调制约为73dB。  

    此致

    凯林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shadow,

    如果他没有使用 模拟剖面,而只使用PWM输出进行分析,那么它是否会产生很大影响,因为这?

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kailyn

      您的意思是他们在输出端没有LC滤波器的情况下进行测试吗? 对于使用的AP,当直接发送PWM信号时,似乎需要特殊AP滤波器。 测试时,他们还应使用AES17滤波器进行音频信号测试。 您能与他们核实一下吗?