This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780EVM:PurePath缺少应用程序?

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780EVM, TAS2780, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1096981/tas2780evm-missing-apps-for-purepath

部件号:TAS2780EVM
主题中讨论的其他部件: TAS2780TAS2563

您好,我刚刚为TAS2780evm安装了PP3 ,似乎缺少 一些配置 EVK/Speaker 的关键应用程序,如扬声器配置,校准等。您能向我指出正确的方向吗?

目前我只看到以下应用程序:

  • 设备控制
  • 直接I2C
  • 注册地图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adrian:

    TAS2780 Amp支持扬声器I/V传感数据输出,但它没有任何集成用于算法处理的DSP。 这就是您看到TAS2780 PPC3仅支持相关设备控制和寄存器选项的原因。

    如果您正在寻找集成DSP的放大器,我建议您也查看TAS2563 (以下链接)。 您提到的PPC3中对该设备提供了额外的支持。

    https://www.ti.com/product/TAS2563

    此致,

    Atiq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Atiq。  

    TI是否制造了可与TAS2780配对的独立DSP? 很遗憾 ,TAS2563没有我们所需的瓦数(并且没有库存)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adrian:

    我建议与您当地的TI代表联系以获得DSP推荐。 他们将能够根据您的申请提供正确的指导。

    此致,

    Atiq