https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1096267/lm4752-defect-rate-analysis
部件号:LM47522.与IC相关的产品电路图如下所示:,
请分析此批次IC的缺陷,以确认此批次IC是否可以继续使用?



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1096267/lm4752-defect-rate-analysis
部件号:LM4752


1.是的。他们回复我:TI已审核此请求。 根据报告的症状,已确定设备已经历EIPD -电气引起的物理损坏。 TI已确认所有设备在发运至客户之前均已接受100 % 电气测试。 在TI发生的EIPD/EOS损坏被判定为不可能发生。 TI不考虑对样本进行进一步分析。 此设备在最近几年中没有客户退货,非常旧的历史退货有一次针脚短路,FA确认EOS损坏/EIPD,FA只能告知EOS损坏结果,但不能告知EOS的根本原因/来源。 建议检查哪个引脚短路,在电源开/关和测试期间测试引脚电压波形,然后与TI FAE或E2E核实应用情况,并对EOS风险进行测试审核,查看是否有任何超过TI最大额定规格的瞬态过压峰值。
2200台同批,目前只有3台受损,但担心产品质量问题,其他设备目前还不敢使用。
3.开机时损坏。我们的设备已通过静电测试。 如果我们已经过静电测试,这是可以的。
4.新封装:今天同一批中有一个坏封装(批也和以前的3个一样):同一芯片上的一个接口突然没有声音,另一个接口正常
您好,Suzhen:
您是否测试了引脚之间的导通性以确定哪些引脚损坏? 您可以比较良好设备与损坏设备之间的连续性结果。 我不知道偏置引脚上的静音电路是否相关,它与数据表建议不完全相同,可能静音转换太快输入直流电平处的瞬态信号随后被放大,并可能导致输出处的EOS。
除了这一点,我们不能给出更多的评论,这款设备的历史记录不会显示任何其他质量声明,可追溯到几年前。
我无法评论拒绝分析的决定,根据包装上的燃烧和裂缝,似乎认为部件由于EOS而损坏。 在这种情况下,可以确认损坏,但无论如何都不能确定根本原因。
此致,
Ivan Salazar
应用工程师