This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4752:缺陷率分析

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1096267/lm4752-defect-rate-analysis

部件号:LM4752
1.最近公司发现IO板200个音频功率放大器芯片中有3个被烧毁。 经过研究开发,受损的3件IC是相同批号的IC (丝网印刷:15a2y8ue3),缺陷率为1.5 %。 其中一个IC体表面有燃烧和吸烟的迹象;其他两个部件的外观未受损,但性能为ng (如图所示)

2.与IC相关的产品电路图如下所示:,

请分析此批次IC的缺陷,以确认此批次IC是否可以继续使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Suzhen:

    您是否通过质量分析提交了此报告?
    200件商品是否来自不同批次,但只有3件受损商品?
    当设备损坏时,您正在运行什么测试?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!

    1.是的。他们回复我:TI已审核此请求。 根据报告的症状,已确定设备已经历EIPD -电气引起的物理损坏。 TI已确认所有设备在发运至客户之前均已接受100 % 电气测试。 在TI发生的EIPD/EOS损坏被判定为不可能发生。 TI不考虑对样本进行进一步分析。 此设备在最近几年中没有客户退货,非常旧的历史退货有一次针脚短路,FA确认EOS损坏/EIPD,FA只能告知EOS损坏结果,但不能告知EOS的根本原因/来源。 建议检查哪个引脚短路,在电源开/关和测试期间测试引脚电压波形,然后与TI FAE或E2E核实应用情况,并对EOS风险进行测试审核,查看是否有任何超过TI最大额定规格的瞬态过压峰值。

    2200台同批,目前只有3台受损,但担心产品质量问题,其他设备目前还不敢使用。

    3.开机时损坏。我们的设备已通过静电测试。 如果我们已经过静电测试,这是可以的。

    4.新封装:今天同一批中有一个坏封装(批也和以前的3个一样):同一芯片上的一个接口突然没有声音,另一个接口正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Suzhen:

    我将查看QA报告,了解有关分析和调试的更多详细信息,并将在本周下半年尝试获取更多意见。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    此外,我们怀疑他们的判断,即这是EOS的结果。 即使EOS也希望提供分析报告。 如果您有任何疑问,请联系我:KXECBOBO@OUTLOOK.COM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Suzhen:

    您是否测试了引脚之间的导通性以确定哪些引脚损坏? 您可以比较良好设备与损坏设备之间的连续性结果。 我不知道偏置引脚上的静音电路是否相关,它与数据表建议不完全相同,可能静音转换太快输入直流电平处的瞬态信号随后被放大,并可能导致输出处的EOS。

    除了这一点,我们不能给出更多的评论,这款设备的历史记录不会显示任何其他质量声明,可追溯到几年前。
    我无法评论拒绝分析的决定,根据包装上的燃烧和裂缝,似乎认为部件由于EOS而损坏。 在这种情况下,可以确认损坏,但无论如何都不能确定根本原因。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还使用其他批次,但所有缺陷都反映在批次15a2y8ue3中。 请您重新测试这批产品(您的库存可能仍有这批产品),以消除这批产品的问题,并提供这批产品的测试报告。感谢您的帮助。 我真的需要你们的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Suzhen:

    对于这一特定批次,至少与我所能了解的内容没有任何区别。
    遗憾的是 ,除了评论哪些方面值得检查以了解 造成 损坏的原因之外,我无法从应用程序方面做太多事情。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师