This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:THD+N在左通道和右通道之间存在差异

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091129/pcm5102a-thd-n-has-differences-between-left-and-right-channel

部件号:PCM5102A

您好,

我们使用PCM5102A,发现 两个通道之间的THD+N存在差异。 我们进行了如下测试:

1.更改DAC的后端,同时更改THD+N,表示输出 不一致。

2.我们已确认 输入的I2S数据一致。

问题:

1.为什么两个通道的THD+N不同?(相同的噪声基板)。

2.示意图如下。  

最好的餐厅

凯林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kailyn:

    您能否详细说明您所说的"更改DAC的后端,THD+N也会更改"的含义? "你是不是说你换 掉了接口,换掉了接口,然后THD在更差的接口上变得更好, 而在更差的接口上,这样做会更好? 如果是这样,则它必须与  连接到输出的内容有关。

    如果不是,如何 通过目视检查和比较给定正弦波的FFT来比较每个通道的模拟波形?  

    是否可以交换 来自每个通道的源输入并观察结果(这是 为了验证您的输入是否相同,并且不同通道的失真情况不同)

    此致,

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Arash,

    感谢您的回复。 很抱歉让您对“ 更改DAC的后端,THD+N也会更改”感到困惑。

    请参阅下图:  

    此外,如果交换输入,则输出结果相同。 他试过三次PCM5102A,结果相同。

    因此,这种不一致的原因似乎是通道而不是输入源或后端。

    请帮助确认。

    此致

    凯林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kailyn:

    今天是TI的假期,因此对延误深表歉意。  阿拉什将于本周二回到办公室时做出回应。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian K ö,

    感谢您的回复,我期待您的回复。

    此致

    凯林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kailyn:

    感谢确认降级的THD始终 显示在左侧通道上。  

    我仍然不相信它 是由所有  3个DAC的左通道创建的。

    为确保正确,您能否告诉我您是如何向 DAC提供输入的?  数字输入是否通过ADC提供给IT?

    如果是,您是否可以向 DAC发送1KHz正弦波并在DAC的输入处执行FFT,以确保向   DAC发送的输入相同?

    DAC输出的FFT 也很有用。

    同时请提供 主板的示意图,以便我查看。

    此致,

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arash,

     原理图如上所示附:

    客户 检查了两个输入是相同的,根据他的描述, 即使 他更改了输入,结果也是相同的。

    此致

    凯林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Kailyn,我 要求  查看板的原理图 ,因为他们发送 的板最初是在 某个点切割的,我特别想看看在此处显示的输出引脚之外,连接到输出引脚的是什么,以防它们的负载不同。  还请回答上述问题,我在这里重复这些问题:

    "为确保正确,您能否告诉我您是如何向 DAC提供输入的?  数字输入是否通过ADC提供给IT?

    如果是这样,您是否可以向 DAC发送1KHz正弦波并在DAC的输入处执行FFT,以确保 向   DAC发送相同的输入?

    DAC输出的FFT 也将很有用。"

    如果它们完全 满意,则输入 没有差异(通过检查其FFT),则必须是实际布局或输出负载差异,因为我很难相信 3个IC仅在一个通道中存在相同的问题。

    此致,

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arash,

    感谢您的回复。

    客户向我发送了一段视频,说明 他何时更改了带AP的输入和输出SPDIF。  原理图是新设计的测试板,请省略KT0642部分。 整个链接是:

    AP555 (SPDIF)->光纤->演示(WM8805)->PCM5102A->线路5102线路输出->AP555 (非平衡接口)

    输出负载是AP,他尝试了其他不同的负载,但结果几乎相同。

    e2e.ti.com/.../2022.0429万_2D00_KT0642.pdf</s>0642.

    e2e.ti.com/.../60c993a373d4599cabdb1b18d2c9928b.mp4</s>9928

    此致

    凯林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢凯琳, 我在原理图中没有看到任何异常的东西,所以我们可能需要 做一些逐步调试来解决这个问题。

    我要做的一件事 是 检查L和R的THD,并将其与VOUTL和VOUTR的THD进行比较。  我也不会连接J11上的连接器,而是重复上述步骤(如果连接了跳线)  

    最后,我会 绕过收发器 ,直接 通过AP进入DAC ,看看它是否有任何区别。 如果您直接访问DAC并监控其输出,而没有任何额外 的组件(可能是过滤器/负载除外),这可以让 我们了解是否从DAC外部进行了不匹配。

    此致,

    Arash