This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.856万TLEVAL:输入/输出值

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1097918/lm48560tleval-input-output-values

部件号:LM4.856万TLEVAL
  • 如果我按照数据表将板置于单端模式,输出是否仍是差分?
  • 音频输入处的最小和最大Vpp值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Julie:

    • 如果我按照数据表将板置于单端模式,输出是否仍是差分?
      • 是的,输入可以用作单端,但输出 始终是BTL连接
    • 音频输入处的最小和最大Vpp值是多少?
      • 电气规格为-0.3V至VDD+0.3V  
      • 遗憾的 是,此器件没有输入共模电压规范;我希望输入在低于VDD ~1V时开始裁剪,尽管输出裁剪也应考虑放大器的增益

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师