请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1098245/tas6424-q1-maximum-power
部件号:TAS6424-Q1主题中讨论的其他部件:TAS6424E-Q1
大家好,
您能否帮助我们的客户并解释 此组件的最大功耗。 具体而言, 他们希望 了解PVDD引脚和VDD引脚的最大功耗,因为在我的设计中,他们需要不同的电源。
您能否估计此组件的最大总功耗? 例如,让PVDD = 15 V
从数据表中,我看到PVDD引脚的最大电流,但我找不到有关VDD引脚的最大电流的任何信息。 评估总功率预算时需要这些信息。
期待您的回复。 提前感谢您的参与。
此致,
乔纳森