This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:具有4个模拟MIC输入的USB接口设备

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1098162/pcm2906c-usb-interfce-device-with-4-analog-mic-inputs

部件号:PCM2906C
主题中讨论的其他部件:PCM2906

尊敬的TI支持论坛

我正在查找一个应用程序,使用2个PCM2906,馈入4个MIC输入,并想将USB输出连接到PC,以记录4个MIC

我的问题是,,2如何组合,2个PCM2906 ..into 1的2USB输出,并馈入PC,USB端口

Rgds

Yogesh Singhal

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    一个PCM2906将为您提供USB接口的2个MIC输入的左侧和右侧,但它不能从内部的另一个PCM设备进行组合并作为1个USB发送。

    也许您使用外部工具,如Audacity (Audacity),如果这是一个选项。

    此致。