This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:支持192kHz /无前视D类

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1097919/tas5828m-192khz-support-no-look-ahead-class-d

部件号:TAS5828M
主题中讨论的其他部件:TAS5825M

我们目前正在使用5825 m ,但由于两年后仍存在不可用性,我们认为5828 m 是一个很好的替代产品-唉,在采购评估板并安装PPC3的固件模块时,我们也意识到192kHz还不受支持。  我们的应用基本上是超声波的,我们需要60kHz的有效带宽... 下面是几个问题:

-由于我们只需要与5825 m 的功能奇偶校验,您是否会考虑此问题? 无需预先控制"G类"电源或任何类似电源...

-即使PPC3不支持此功能,是否也可以选择删除固件?

-我们是否有任何方法可以通过一些修改来利用现有的5825 m 固件? 我们当然需要您帮助处理数据表中未描述的几个隐藏寄存器。

提前感谢您的帮助,

Cyril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cyril

      请发送电子邮件至Luis luisvf@ti.com。 告诉我们有关您的项目信息的更多信息,以及您需要的PPC3功能。 我们将详细说明PPC3中的192KHz函数支持,或者我们可以找到其他方法来帮助您。 谢谢你。