This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C:使用SRC4192将USB转换为I2S

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1098469/pcm2707c-to-convert-usb-to-i2s-with-src4192

部件号:PCM2707C
主题中讨论的其他部件:SRC4192

各位专家,您好!

你好。 就该问题寻求建议:

我想使用PCM2707将USB转换为I2S。 然后,我必须对I2S信号进行升采样,因为我要使用的DAC只允许24位96kHz信号。

问题在于,SRC4192只能承受24位信号,而PCM2707只能产生16位信号。

我看了一些文字,说I2S信号可以允许低比特信号,就像24比特输入可以允许16比特信号。

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:  

    SRC4192 支持24位,20位,18位或16位 输入和输出 , 因此您应该可以使用SRC4192。

    您可以参阅 SRC4192用户指南中的表3-2 ,根据需要进行设置:  

    例如:  

    IFMT2 IFMT1 IFMT0   输入端口数据格式

    你(们)好     低         16位右对齐

    你(们)好     你(们)好     你(们)好      24位右对齐

    OWL1 OWL0      输出端口数据字长度

    HI  16位

    Lo LO 24位

    我希望这能回答你的问题。

    此致,

    Arash