This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:静音引脚

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1098283/lm3886-mute-pin

部件号:LM3886

您好,

 数据表第15页上的图44介绍了静音引脚的电流与信号衰减之间的关系。  

是否可以将静音引脚与微控制器和受控电流源一起使用以衰减芯片?
根据图示,该图在10uA和200uA之间大致呈线性

谢谢你。

此致,
Maynard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maynard

      是的,您可以这样做。 只有当您希望切屑在线性区域中工作时,控制才需要非常精确。