请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3113D2 大家好,
我的客户要求了解TPA3113D2的8V,4ohm 2W扬声器的效率图。 无法在数据表中找到它能否帮助提供?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Andy
请发送电子邮件至 derek-gong@ti.com ,了解您的需求,他会为您提供帮助。 但我们都需要等待上海方面的解锁,然后才能获得任何波形。