This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:DAC输入引脚标识和相关信号类型

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1098189/tas2505-dac-input-pin-identifications-and-relevant-signal-type

部件号:TAS2505

您好,团队:

这里我使用TAS2505作为具有MCU的音频放大器。

我想了解此音频放大器的DAC输入以及需要考虑的相关引脚。

另外,它接受哪种信号作为DAC输入。

期待您的支持。  

此致  

Satish Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satish,

    TAS2505的数字音频输入是I2S端口,它至少需要BCLK,WCLK和DIN,DOUT是可选的,作为从放大器到主机控制器的反馈。 这些信号如下所示:

    有关此接口的数据格式的详细信息,请参阅本应用程序指南: https://www.ti.com/lit/ug/slau472/slau472.pdf#page=34&zoom=0,0300

    如果您的控制器没有专用I2S接口,您可以改用SPI;此应用说明可能很有用: https://www.ti.com/lit/an/slaa449a/slaa449a.pdf

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Salazar,

    这里我使用I2C来控制DAC, 在这里我将设备地址传递为0x30,但我不是从设备获得ACK。

    我已将2.7 K的拉线放置在SCK和SCL线上。

    RST引脚高,上拉4.7K。

    SCK PIN接地。

    SPI_SEL已连接至GND。

    LDO_SEL与GND连接。  

    请引导我了解我可以重新检查以获得沟通的可能事项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satish,

    您是否有机会分享一个原理图来仔细检查设备周围的组件? 如果不想公开共享,您可以通过私人邮件发送。

    您是否有示波器或数字分析仪在测试期间检查I2C总线?
    在测试过程中检查电源,检查IOVDD或其他电源中是否有任何电压降,也可能是值得的。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师