主题:TLV320AIC3111中讨论的其它部件
祝你好。 我正在使用列出的EVM。 使用耳机和USB连接时,它可以快速工作-我可以通过开发板通过耳机听到PC上的所有音频。 我断开开发板的连接,将我的测试设置重新部署到实验室,重新连接后,音频播放不再工作。 PC仍将USB-MODEVM识别为音频源(Windows设备管理器中未列出驱动程序错误),我仍然可以通过USB-MODEVM使用编解码器控制连接到TLV320子板(当我更改编解码器控制中的内容时,我可以听到子板产生的噪音变化), 但我无法通过工具链获得PC音频播放。 看起来USB-MODEVM和子板之间有一些损坏/错误配置,但我不知道是什么。 有什么想法?
请注意,USB-MODEVM上的DIP开关设置为位置2和8高,其余为低。
另一个有趣的观察-我再也听不到耳机中的"蜂鸣声"。 这可能表明我的设置中存在错误,但这并不明显。 请参阅下面我的配置的顶层视图-欢迎任何建议。
谢谢!
Chris