This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:ADC数据输出?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1098726/tlv320aic3256-adc-data-out

部件号:TLV320AIC3256

我正在评估板和定制板上使用TLV320AIC3256。  我们可以通过I2S接口,耳机和线路输出端口播放音频(在两种应用中),没有任何问题。  但是,我们无法从零件接收任何数据输出。  

在评估板上,我尝试使用配置应用程序中的以下对话窗口简单地设置预定义的“高性能立体声录音(IN1)”模式。

我还确保通过按Clocks/Interface (时钟/接口)对话框窗口中的“Program USB Audio Settings (设定USB音频设置)”来配置时钟设置:

我认为这是我不遵循评估模块的工作原理的地方。  我假设此时,我应该能够将音频(线路电平音频)馈入主板的J2端口,并且能够通过聆听EVM创建的“线路输入”源,通过PC扬声器听到该音频。  当我听到这个信号源时,我听不到任何声音,并且电平表显示没有信号。  我已经检查了MicPGA增益,ADC增益和音频输入路由。  一切看起来都正确。

我可以加载一些miniDSP应用程序,例如"Stereo AGC"应用程序,它似乎通过某些DSP操作路由音频输入,并退出耳机插孔(J5)。  奏效了。  我还可以通过混合放大器将输入插孔连接到耳机放大器,并可以听到音频输入。  所以我知道音频输入路径工作正常。

我对ADC输入工作原理的理解是否正确?  我发现一些论坛帖子中有关时钟设置的内容必须正确,但我不确定EVM上发生了什么,以及是否需要更改时钟设置。  似乎这些时钟设置几乎是由TAS1020设备定义的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    由于输入路径似乎正常工作,问题可能是您的音频接口配置。 仔细检查您是否从USB接收时钟并发送字数据。 您甚至可以在DOUT提交给TAS之前对其进行探测,以查看您是否获得了任何输出。

    另一种解决方法是将miniDSP用作一种旁路:从ADC In -> I2S Out抽取的小数过滤器

    此致,

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Jeff。  使用示波器监控DOUT确实显示活动,但当我们通过主机控制器将其反馈至DIN (只需将其回环)时,我们只会听到输出上的静电噪声(当我们使用定制板时)。  我们还使用了内部回送模式(第0页,注册29),并在定制板和EVM上听到相同的静态。  我不知道为什么我们在尝试收听PC上的EVM线路输入源时没有听到相同的静态声音。  似乎没有来自TAS的数据(可能是因为它是静态的?)。

    我也尝试了miniDSP中的简单抽取滤波器-> I2S输出。  也是来自DOUT的静态。  我通过将小数滤波器输出拆分为耳机输出来验证我是否正确配置了DSP,并且该输出按预期工作。  我相信这意味着我在ADC和DAC之间有一条工作路径。

    如果我不使用miniDSP (仅使用信号处理块,例如PRB_R1),那么在能够接收来自DOUT的有效数据之前,没有其他必须初始化的过滤器寄存器,这种说法是否正确?  ...ADC输出和I2S DOUT接口之间的数据路径中没有其它内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我通过加载低功耗或高性能录制脚本,使用耳机从Audacity生成音频,并使用Goldwave从USB-AudioEVM录制,以及能够捕获如图所示的正弦音,对EVM进行了测试。

    我的连接是从PC耳机输出到EVM的J2以及从USB到PC。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我重复了完全相同的过程,但仍然没有来自编解码器的音频通过PC返回。  当我选择EVM作为输入(记录)源时,只是没有数据。  我能够使用编解码器的内部音频回送确认ADC正在运行。  它似乎无法通过I2S端口,TAS1020返回到PC。  我怀疑EVM上的DOUT路径中可能存在物理错误...可能是焊接接头损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用AP-PSIA或Flex等外部仪器检查I2S信号?