This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:PBTL模式下的过流限值保护(IOC)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1098529/tpa3255-overcurrent-limit-protection-ioc-in-pbtl-mode

部件号:TPA3255

您好,

我们正在PBTL模式下使用TPA3255 D类放大器。 PVDD设置为50.0 V,由700 W直流电源供电。

关于IOC规格:

电阻器-可编程,1欧姆负载中的额定峰值电流,Rocp = 22 k欧姆= 17安培典型值

电阻器-可编程,1欧姆负载中的额定峰值电流,Rocp = 22 k欧姆= 13安培典型值

在PBTL中,输出桥是并行的。 这是否意味着PBTL模式下的IOC限值约为上述限值的2倍?

我知道输出桥不能精确地共享负载电流。 那么建议降低IOC 2x吗?

谢谢!

John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John

      我没有关于它的具体数据。 在PBTL模式中使用时,您可以保留10 % 附加容限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否解释一下"保留10 % 额外利润"的含义? 这是否意味着PBTL过流限值保护大约是BTL过流限值保护级别的2倍(或200 %)-最好通过10 % 降低PBTL过流限值级别?

    提前感谢您的参与。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John

      是的,正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你影子He。 感谢您的帮助和支持。

    John