This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:是否有用于Raspberry PI的驱动程序

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1096811/tlv320adc5120-is-there-a-driver-for-raspberry-pi

部件号:TLV320ADC5120
主题中讨论的其他部件: TLV320ADC5140

我发现源Raspberry PI源代码树中有TLV320ADC5140的驱动程序。  我的问题是,TLV320ADC5120是否有一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Claude:

    让我与我们的软件团队核实一下。 他们将更了解驾驶员的情况。 我会尽快告诉你我学到了什么。

    感谢您的耐心等待,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参考随附的TLV320ADC5120驱动程序代码。我们未使用Raspberry PI进行验证。

    我们计划在下周发布使用regbin体系结构的更新驱动程序代码,我们强烈建议您使用更新的驱动程序代码。

    e2e.ti.com/.../E2E_2D00_release.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用BBB平台验证了驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的zip包含TLV320ADCx140的驱动程序,而不是X120的驱动程序。  x140驱动程序是否可以与X120芯片配合使用,或者该驱动程序是否是错误的,并且附加了错误的zip?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动程序支持TLV320ADC5120