This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:导向音调振幅和存在

Guru**** 2778875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1095920/tas2563-pilot-tone-amplitude-and-presence

部件号:TAS2563

您好Ivan:

例如,当播放音量设置导致输出超过特定阈值的-20 dBFS正弦波时,放大器输出上会出现高振幅60 Hz元件。  当扫描频率超过~ 1.5 kHz时,将出现60 Hz音调。  该规范在表6.5 电气特性(其他地方除外)的几个地方提到"60 Hz -40 dB导频音",但我测量的振幅仅为-12 dB降低,请参阅以下TI EVB输出的屏幕截图,放大器在智能放大器模式下工作:

请告知哪些因素会影响导频音 幅度和存在,以及是否应超过-40 dB。

谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oren:

    智能放大器设备使用导频音测量扬声器的近直流静脉冲感应。 这是用于从扬声器实时测量RE参数的机制。
    此导频音的频率和振幅可以调节,但在保持其正常工作方面存在一些限制。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    您能否提供有关是否需要进行调整 以将其设置为-40 dB (?)的指导 以及如何做到这一点?  默认导频音幅度足够高,足以引起注意(它调节音调),其存在似乎与调整有关,即新的"DEFAULT" PPC3项目不存在导频音。

    谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    跟进我的问题...   表6.5 "电气特性"中提到了-40 dB导频音级别,该值相对于1 W输出,输出电压为~28 mV。  导频音水平应固定在 ~28 mV ,还是根据音频水平和/或频率变化?  I测量值~126 mV。

    谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oren,

    导频音的振幅应为187mV。 我将仔细检查导频音正常工作所需的最小振幅。
    导频音应由音频输入内容触发,您的意思是即使未播放音频也会听到该音频?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    否,仅当音频超过级别阈值且仅在具有特定频率内容时,才会出现引导提示音。

    谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oren:

    然后,我认为操作正确,您的测量值接近预期值,并且仅在播放音频时才应启用引导提示音。

    16Hz是否仍会导致音频内容的互调? 这是我们可以设置引导提示音的较低频率。 在某些隐藏设置中进行了调整,我可以对PPC3文件执行此操作,并通过共享文件夹将其发回。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    -请 您评论一下与规格中提到的1 W相关的"-40 dB导频音"。  测得的~126 mV I高于该值,但存在时电平是固定的。  我担心的是,相对于我们的音频级别,它远高于-40 dB。  这是个问题吗?

    - 16 Hz导频音的行为(即激活,具体取决于音频内容)和音量是否与60 Hz时相同?  保护算法是否以与"非标准"引导提示音频率相同的方式工作?

    我们想尝试16 Hz,所以您能否在共享文件夹中提供有关如何更改现有PPC3项目文件中的引导音频率的说明?  我们正在进行其他变革,因此理想情况下,我们能够来回进行。

    谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oren:

    • 不应成为问题,通常在如此低频的情况下,扬声器不应响应太快。
    • 16Hz是相同的行为,保护工作方式相同,级别也不会改变。
    • 我会尽快分享更多详细信息,我目前正在处理其他几个项目,因此可能明天是白天。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan,你能研究一下吗?  谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oren:

    我将每个扬声器字符的最新ppc3文件上载到同一个共享驱动器链接上的新目录。 现在应将引导提示音设置为16Hz;我们必须在内部执行此更改,因此如果您需要更改任何其他ppc3文件上的引导提示音频率,请将其共享,我会将修改后的提示音发回。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan,您好,新目录未显示在我们的共享文件夹中。 我要求FAE验证我们的访问代码。  谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oren,

    现在应该可用,很抱歉我没有上传至正确的文件夹。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在看到了。  谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan,我们是否有办法自己更改导频音频率?  它涉及什么?  谢谢,O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oren:

    它需要一个隐藏的设置,需要密码才能启用。 遗憾的是,这不是我们可以直接与客户分享的内容。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师