This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:MCLK和SCLK

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1, TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1099255/tas6424-q1-mclk-and-sclk

部件号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS6424TAS6424E-Q1

您好,专家,

如何理解TAS6424-Q1数据表中的描述“MCLK时钟不能同步到SCLK”? 这是否意味着MCLK不必与SCLK同步或边缘对齐? 为什么在TAS6424E-Q1数据表中删除此描述? 谢谢。

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arie:

    如果您仔细阅读,它说明在TAS6424-Q1中边线对齐不得处于相位。  TAS6424E-Q1不再是这种情况。

    此致,
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregg:

    因此,这意味着我们应该避免使用下面的波形,并且必须在MCLK和SCLK上升边缘之间增加一些延迟,对吗? 如果MCLK和SCLK边缘对齐并处于相位,会发生什么情况? 如何在系统中确保MCLK和SCLK未处于同相状态? 它可以由I2S主控控制? 谢谢。

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arie,

    我的建议是使用TAS6424E-Q1。  它是一款具有改进功能的较新器件,尤其是在EMI方面。  要回答您的问题,您需要在TAS6424-Q1中将MCLK与SCLK错误对齐。

    此致,
    Gregg Scott