This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:D类放大器的输出是夹子(失真)。 未获得正确的正弦波

Guru**** 2540140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1099362/tpa3111d1-output-of-class-d-amp-is-clip-distorted-not-getting-proper-sine-wave

部件号:TPA3111D1

您好,先生,

很高兴与您举行电子会议。

在评估我们的Alexa扬声器产品时,我们使用的是TI TPA3111D1音频放大器。

我们希望运行单个3W至3.5W 4欧姆扬声器,并将TPA3111D1用作D类单声道放大器。

在测试时,我正面对D类放大器的输出失真,不会产生正确的正弦波。  

为此,我附加了D类输出的波形,其中正弦波被剪切并失真。

我想消除这种失真并获得正确的正弦波输出

请勿在扬声器接口后面添加低通滤波器,以获得和验证正确的正弦波。

 请查找随附的D类放大器示意图,我准备了该示意图。 请注意,对于3W输出,I安装500E电阻器在R51,而不是1K

如果需要更改以解决此问题,请给出相同的评价点。我不想在D类输出输出时要求剪切变形的sin波。  

正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于LC滤波器和其他电路验证的原理图文件(如果需要)。

    e2e.ti.com/.../0511.Class-D-TPA3111D1PWP.pdf</s>3111

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    波形的测试点是什么?

    PLIMIT仅限制输出电压的峰值。

    对于调试,您可以断开LOAD连接,并将PLIMIT直接短接到GVDD。 然后检查LC滤波后的波形。

    检查正弦波输出,应播放正弦波音频输入。 您可以先播放低功耗。

    此致,

    Derek