This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:同步输入和输出操作

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1099572/dix4192-simultaneous-input-and-output-operation

部件号:DIX4192

您好,

我想确认下面所写的块是否有效。

SPDIF输入>> DIX4192 (I2S从属)>> DSP (I2S主)>> DIX4192 (I2S从属)>> SPDIF输出  

信号来自SPDIF输入,然后通过DIX4192 (从属模式)转换为I2S。

转换后的I2S信号是对DSP的输入。

此DSP添加了一些效果,并将已处理的I2S信号从DSP返回到DIX4192。

(然后,对于端口A和端口B,将从DSP提供相同的LRCK和Bck。)

提供来自DSP的LRCK为44.1kHz (固定)

DIX4192 (从属模式)转换为SPDIF。  




此外,
如果此块工作,主时钟是否必须与LRCK同步?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,戴先生:

    这应该可以正常工作,因为该部件支持同时端口操作。 请注意DIX和DSP之间的同步:"串行音频数据计时到位时钟上升沿的端口,而数据计时出位时钟下降沿的端口。 有关参数信息,请参阅电气特性表的音频串行端口部分,有关音频串行端口操作的时序图,请参阅图1。'

    是的,MCLK应与LRCLK同步。

    此致,

    Jeff