This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:DAC输出噪音问题

Guru**** 2384420 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1099478/tlv320aic3101-dac-output-noise-issue

部件号:TLV320AIC3101

尊敬的,

我们使用TLV320AIC3101进行测试,我 发现I2S输入的信号非常小,约为-80dB,DAC输出将有大或小的噪声,波形如下,但DAC静音,没有噪声;信号输入方式是I2S;

下面的示意图,请帮助我检查原因,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:  

    任何建议反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cooper,

    这条线在办公室关闭的周末到达了我们。 我们现在正在为您进行调查。

    感谢您的耐心等待,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否提供有关测试条件的更多详细信息? 什么是WCLK,BCLK频率以及您配置的输出等? 可能会将您的注册设置发送给我们吗? 我不知道上面的范围包含了什么内容。