This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 发言人和开发板建议?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1100293/speaker-and-dev-board-suggestion

主题中讨论的其他部件:TAS2770TAS2780

我希望使用信号发生器使用音频放大器开发板执行频率扫描,并希望输出约80至90dB。 在音频和扬声器上有什么建议可以实现这一点? 我希望电流表效率高,可以是AB或D级。没有其他具体要求,12伏输入会很好,但不需要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pete,

    考虑到电压轨的可用性,TAS2770或TAS2780可能是不错的选择。
    关于扬声器,它将密切取决于应用程序的外形,功率要求,我们没有推荐的参考。 我假设80-90dB是SPL,因此您应该检查扬声器规格,具体取决于与扬声器的距离和要播放的频率,您可能需要大约1W,因此不需要真正将放大器推至极限。

    以上都是数字输入放大器,如果您正在寻找模拟输入设备,您可以考虑TPA313x或TPA311x。

    您可以直接查看我们的产品组合,并按架构,功率级别,输入类型,信道数和其他参数进行筛选。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师