This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:是否可以从ADC输入到SPDIF输出执行路径?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1099997/pcm2906c-is-it-possible-to-do-path-though-from-adc-input-to-spdif-output

部件号:PCM2906C

你好。

 

我现在正在使用PCM-2906C为新产品创建具有音频捕获功能的新主板。

我已经获得了评估板。 现在我有一个问题。

目前我希望有以下功能。

-从S/PDIF输出输出中输出ADC数据,用于实时音频监视器。 这对于此传感器应用非常重要。

-在这种情况下,如果芯片电源有限,则无需从USB输出音频数据。

(也不需要从DAC输出音频。 只有SPDIF正常。)

 

有可能吗? 如果是这样,这将非常有帮助。

我可以通过Linux主机的USB在PCM-2906C中设置任何电阻器。

 

谢谢你。

 

Kazuyoshi Ebata

Fujitsu Components日本。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它看起来不像是不通过USB直接将ADC路径循环到S/PDIF输出。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我明白了。

    如果它具有输出ADC的某种测试模式,则这很有用。

    无论如何,我现在将使用USB输出。

    Kazuyoshi Ebata