This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3005D2:输出刻录8欧姆扬声器

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3005D2, PCM2912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1099898/tpa3005d2-output-burning-8-ohm-speakers

部件号:TPA3005D2
主题中讨论的其他部件: PCM2912

大家好,我正在使用TPA3005D2设计放大器。

我今天从工厂收到了几块板,第一次开机时我注意到,当连接了8欧姆扬声器时,IC和扬声器都变得非常热。最终损坏了扬声器。 在扬声器断开的情况下,我注意到当设备由12V电源供电时,ROUTP和ROUTN针脚之间的电压为9V。 以下是TPA3005D2器件本身的示意图。

e2e.ti.com/.../TPA3005D2pdf.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Casey:

    我将您的问题重定向至合适的支持团队。 同时,您是否提到了来自D类输出的PWM信号?  请注意,此类放大器将在PVDD (或电源的任何其他名称)和GND之间切换。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivan,感谢您的回复。

    是的, 9V是 放大器PWM输出上的RMS电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Casey

      我没有在您的原理图中找到输入电容器。 即使您使用单端输入,在将Inn连接至GND之前,仍应存在电容器。

      您能否在输入端和输出端提供差分波形? 我们想要支票。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    LINP和RINP都连接到PCM2912音频编解码器的单独一张纸上。 它们与0.47uF电容器(未显示)连接在一起。 我在几周内无法访问示波器,因为它位于加州。 还有什么我可以在平均时间内检查的。 我使用简单的POCKIT仪表查看ROUTP到GND的波形。 该信号基本上只是一个偏移为9V的直流电压,没有交流元件。

    谢谢!

    凯西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Casey

      从下图中,Linn直接连接到GND,对吗? 我认为这会造成问题。 我们需要在两个输入端口上放置0.47uF电容器,因为我们的设备将尝试在两个输入端建立直流偏压,以便您可以发送交流信号。

       如果正如您所说,LINP侧有电容器,因此可以在LINP侧设置直流偏压,但Linn为0。 差分输入将有直流电压。 因此,您还将获得差分直流输出。