This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:PPC3中的热折页

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1102380/tas5822m-thermal-foldback-in-ppc3

部件号:TAS5822M

您好,

我想知道如何在PPC3中启用TAS5822M的热折回功能。 似乎已从AGL设置页面中消失了折页选项。 是否已将其移至其他页面或以某种方式集成到AGL功能中?

此致,

Michael Geselbracht

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Michael。

    热折回功能已从PPC3应用程序中移除,芯片具有安全温度保护功能,我们不建议您使用 热折回功能。  

    此外,您可以使用以下代码启用热折页:

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    TAS5822M AGL OTFB Temperature foldback On (Temperature scale - 0dB,默认值)

    W 58 00 00 00

    宽58 7f 8c.

    W 58 00 2c

    W 58 74 00 80 00 00

    TAS5822M AGL OTFB温度时间常数-默认值1毫秒

    W 58 00 00 00

    宽58 7f 8c.

    W 58 00 2e

    W 58 24 01 53 8f cc

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    此致。

    魏秋。