This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1807:用于各种芯片或SCKI和bck共享线路的振荡器

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1102491/pcm1807-oscillator-for-various-chips-or-scki-and-bck-shared-line

部件号:PCM1807

您好,

我正在修改一种旧设计,其中DSP从振荡器(12.288MHz)为从属设备生成MCLK。 我更改了DSP,但新的DSP无法输出MCLK,因此我现在陷入困境。 我的工作频率为48kHz的f_s,BCLK和LRCLK之间的关系为256。

我有两个问题:

  • 我是否可以为各种组件使用相同的振荡器(ABRACON ASFL1-12.288MHz-LR)? 在我的情况下,我确实需要它用于DSP和此芯片,然后我使用第二个ADC (PCM1895),它可以与内部PLL一起使用BCLK。 因此,至少它需要驱动DSP和此PCM1807,最好的情况是三个芯片。 如果可以选择此选项,我需要什么? 只需将振荡器输出附近的时钟线路拆分并添加终端电阻器?
  • 如果不能使用此选项,我希望SCLK和BCLK可以由相同的信号驱动,因为它们共享相同的频率(4.8万 * 256 = 12.288MHz)

提前感谢!

此致,

曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel,您好!

    知道您要将数据从PCM1807发送到PCM1895,我建议使用振荡器驱动全部3个。 为了使PCM1895正确接收和传输数字数据,两个设备必须同步。 使用终端电阻器拆分时钟应起作用。

    如果不起作用,您可以将SCLK和BCLK绑定在一起。 同样,端接电阻器有助于消除反射,但理想情况下,它将起作用。

    此致,

    Jeff