This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:捆绑BCKAD和BCKDA

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1102373/pcm3168a-tying-bckad-and-bckda

部件号:PCM3168A

你好

我想在从模式下充分利用PCM3168A上的所有ADC和DAC。 在这种情况下,主中继器只能提供一位时钟,最好将其连接到两个时钟引脚。 如果这两个引脚连接在一起,是否会出现任何不需要的行为?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gustav,

    通常,将BCLK销捆在一起不会有问题。 唯一需要注意的是引脚之间的反射会降低时钟信号,但如果出现问题,可以使用端接电阻器来解决。  

    此致,

    Jeff