This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:测量输出后,输出引脚上的电压为零(交流或直流),BST上的电压约为12V直流。 因此,如果可能的话。

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1097452/tpa3244-after-measureing-on-outputs-is-nothing-ac-or-dc-on-out-pin-and-on-bst-is-about-12vdc-so-if-is-possible-to-figure-it-out

部件号:TPA3244

大家好,  

我的TPA3244放大器有一些问题。 几天后,我尝试为布局板通电,但当我测量所有电源(PVDD 30V,VDD&GVDD 12V,故障和clipOtw引脚接在3.3伏上,重置在DVDD上)和来自实验室发电机的1kHz 2,7Vpp信号的馈电输入时,我的输出不是任何信号。 放大器仍在消耗约为0.06 的电流-0.07A。电源由实验室电源(用于30V)和tlm7805 (用于12V)提供。 测量输出后,输出引脚上的电压(交流或直流)为零,BST上的电压约为12V直流。 因此,如果可能的话。
这是我的方案,我正在处理2.1 输出集(2xSE 1xBTL)。 因此M1为高,M2为低。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的客户电子邮件:xliska19@vutbr.cz

    他无法发布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Depeng

      您能否首先检查故障状态和CLIN_OTW引脚状态? 此外,您是否尝试使用重置PIN码重置设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的回复!正如我所写的,我的clipOwt和故障引脚处于高状态(3,3V),我还尝试重置设备(正在工作,当我将RESET ON LOW - AVDD Drop设为LOW时, 当我将RESET设置回HIGH (高)- AVDD上升到大约7.8V时,但是ON输出仍然没有电,我也尝试了另一个输入,但同样的问题。 我的问题是,是否需要连接扬声器的输出负载电阻以将放大器设置为工作状态。 因为我只测量放大器的输出而没有负载阻抗,所以可能存在问题。  

    谢谢!
    我将尝试更换放大器设备,并尝试在其上进行测量。

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,James

      我认为单端可能导致了问题。 请卸下CD输出侧的电感器L2和L3,并检查问题是否可以解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shadow,您好!
    感谢您的回复! 当我遵循SE模式的典型应用TPA3244时,您是否确定要移除用于PWM频率滤波的主电感器? 我可以尝试一下,但不确定是否可以解决问题。 谢谢!
    此致,
    詹姆斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,James

      我的意思是拆下电感器,因此SE侧不工作。 仅让BTL侧工作和输出电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的建议,

    今天,我尝试移除放大器SE端的电感器,但是BTL上仍然没有输出信号,所以我认为我的方案的另一部分有问题。 我的发电机给我的BTL端输入了1,2Vpp 100Hz的信号,但这个信号大约是2mV的直流电压,所以可能是因为信号放大器的这个直流部分无法工作。 你怎么看? 为什么我的输出仍处于HiZ状态,但fault和owt_clip引脚处于高正常状态,是否有某些原因? 复位工作正常。启动时放大器消耗约为0.5安,连接复位引脚到高电平后,它将增加到0,7A (仍为30伏电源),但没有放大功能。

    感谢您的建议,祝您度过一个愉快的周末!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,James。

    我认为2mVDC偏压不是问题的原因。 我有一些问题需要与您确认:

    1.我在您的原理图中看不到对设备启动很重要的输入去耦电容器,您是否使用 输入去耦电容器?

    2.我注意到 您的示意图接地太多(AGND/GND/GND2), 它们是否是同一端子?

    此致

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wei,感谢您的建议,

    (尊敬的 James Man是 TI支持沟通的调解人,也非常感谢。)

    输入信号部分由PGA数字电位计管理,在其为直流阻塞前,100pF盖与100欧姆电阻器和铁氧体磁珠并联显示在图像上)。 也许有必要在PGA的输出中添加直流电压上限?

    但我试图在名为TP20,TP 21,22,23的方案中的确切点使用我的实验室发电机输入放大器,该方案直接连接到电流输入,但输出上没有任何内容。 所以我很不高兴,因为我试图解决我的问题太久了。

    是的,所有GND都连接到一个连接在一起的点。

    以下是AMP的输入部分:

    非常感谢!!

    BC。 Matej Liska。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow,您好!

    我在上面写的时候去掉了这两个电感器,但是在BTL端根本没有信号。

    也许我也可以尝试从BTL部分中删除电感器,也许它开始工作了,但您是否有其他建议,我可以尝试解决我的问题?  

    非常感谢!

    BC。 Matej Liska。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matej。

     输入去耦电容器对于设备启动非常重要,我们建议的值为10uF

    您是否可以 在PGA输出中添加DC盖并重试?

    此致。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wei。

    今天,我将DC cap10uF添加到放大器的所有输入中,但没有任何变化。 放大器仍消耗约0.06A的电源电流,当我使用来自实验室发生器的正常1kHz正弦信号输入输出时,没有任何内容。 (CLIP,OWT和故障针脚仍处于高正常状态),因此在方案的其他部分中肯定存在问题。

    是否有一些信息说明为什么所有输出仍处于HiZ状态?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Matej。

    您能否同时观察RESET,INPUTA,INPUTB,OUA (OUTB)波形 并发布波形以便我们进行进一步分析?

    此致。

    魏秋。