This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:扬声器上发出恒定的4.6 kHz音

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3144D2, PCM2900C, PCM2900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1101283/tpa3144d2-constant-4-6-khz-tone-on-the-speakers

部件号:TPA3144D2
主题中讨论的其他部件: PCM2900CPCM2900

大家好!

我设计了一款主板,其中使用TPA3144D2驱动一对8Ω Ω/ 2瓦扬声器。 音频源是PCM2900C音频编解码器。

它的配置方式如下:

增益:20dB / LIMRATE:FAST / LIMTHRES:1.46V / SSCTRL:SS2调制/1SPW:BD调制

它基本上按预期工作,但我遇到了一个问题。

一旦启用TPA3144D2,扬声器上就会发出大约4.6kHz的清晰音。 如果将输入短接至接地,噪音消失。

这是原理图的相关部分:

这是布局的相应部分:

尝试解决问题,我首先将输入网络更改为以下配置。 这并未解决问题:

然后,我开始切断主板其他部分的电源,直到单独的TPA3144D2由电池供电,4.6 kHz音仍从扬声器发出。

欢迎提出任何建议。

此致,Raoul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raol,

    您是否关闭了PCM2900以检查噪音?

    您是否使用外部电源为AMP供电?  

    根据您的描述,噪音似乎来自音频输入。 我不确定是PCM2900还是其它布局耦合。 通常应在编解码器和AMP之间添加RC滤波器。

     

    此致,

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Derek

    非常感谢您的帮助!

    是,已关闭PCM2900以检查噪音。

    事实上,我将AMP的电源隔离开来,并在使用外部电源运行AMP时关闭整个电路板。 我甚至怀疑我的实验室电源,因此我使用电池和电阻分压器为AMP提供12伏电源,并在SD引脚上启用5伏电源。

    当我更换输入网络时,我尝试使用手头上的组件实施RC滤波器,但这肯定不是理想的选择。

    您是否有建议,如何以最佳方式连接编解码器和AMP? 如果我的计算正确,我需要在编解码器和AMP之间进行大约4.7 dB的衰减,以使8 Ω 扬声器的最大输出功率达到2瓦。

    此致,Raoul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raol,

    很抱歉,我不熟悉 PCM2900设备。 但RC滤波器通常必须在编解码器和AMP之间,但RC值应通过PCM2900设备支持进行检查。

    我看到AMP和编解码器之间的距离不是很远。  但是音频跟踪有两个导通孔,那么跟踪布局会经过多个层? 这就是风险。  

    您可以进行硬件返工,断开PCB迹线,并使用电线直接连接编解码器和AMP输入。

    此致,

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Derek

    好的,我想我会重新设计PCB,引入合适的RC滤波器,消除音频轨迹中的任何通气孔,编解码器附近的接地线和线孔,并可能扩大AMP周围顶层的接地平面。

    但是,如果不是这样,您在TPA3144D2周围的电路或布局中看不到明显的问题?

    此致,Raoul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Raoul,

    我在SCH和PCB上没有发现其他明显的问题。

    顺便说一下,输入直流电流电压上限为4.7uF。 典型的上限值为1uF。 过大的电容值可能会在通电时产生杂音。

    此致,

    Derek