This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792A:让零检测引脚1和2保持浮动?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1101906/pcm1792a-leave-the-zero-detect-pin-1-and-2-floating

部件号:PCM1792A

你好

我想知道我们是否不需要零检测功能。 我们应该将引脚1,引脚2接地还是让其保持浮动状态?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    当PCM1792A检测到如数据表中表2所示的零条件时, 它 会将ZEROL 和ZEROR设置 为高 值,并且  可以保持浮动。  

    请注意,当DFMS设置为1时,PCM1792A 作为立体声DAC工作,分别在ZEROL (引脚1)和ZEROR (引脚2)上输入L信道和R信道数据。  另请参阅数据表中的图40。

    此致,

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!