This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32:耳机连接器上的ESD保护。

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1102107/tlv320dac32-esd-protection-at-headphone-connector

部件号:TLV320DAC32

你好。


我想知道您是否有任何关于在耳机音频输出中添加ESD保护的建议,因为我们刚刚测试了我们的设备的ESD,当在外露耳机连接器中进行ESD放电时,它会重置...

在您的论坛中,我找到 了建议的TPD2F702作为解决方案,但我无法再找到该部件,并且没有为其生产任何替换件。

是否可以在 HPLOUT和 HPROUT上放置双向电视? 还是 会影响音频信号的性能?

是否建议对 HPLCOM输出执行同样的操作?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    我建议在HPLOUT上应用与HPxOUT网络相同的ESD保护,只要它们连接到相同的接头/插孔。
    关于保护设备,我建议在论坛中使用您使用的部件号进行提问。 我可以支持与音频设备的使用和配置相关的功能。 ESD保护更与系统相关,我无法对此发表评论。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师