This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:系统内调谐不可用。

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1101721/tas5825m-in-system-tuning-not-available

部件号:TAS5825M

您好,

我正在尝试使用PurePath3控制台并将其连接到我的定制板进行调整。 但在PurePath3中,“系统内调谐”选项始终呈灰色,我无法在此模式下连接。 系统内调试可供我使用。  

是否需要任何特殊版本?

此致,

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:

    您是否可以关注这些幻灯片并确认您是否看到相同的行为

    TAS5825M_In_System-Tuning.pdf

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    感谢您为我转发文档。 加载自己的PPC文件而不是使用预定义的配置就成功了。 现在我可以连接到我的主板。

    此致,

    Sebastian