This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:是否可以对外部ADC输入进行电平检测?

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1101466/pcm9211-can-it-do-level-detect-for-the-external-adc-input

部件号:PCM9211

你(们)好  

它是否可以对外部ADC输入进行电平检测?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不确定外部输入的含义,但水平检测是在数字领域中完成的,在采样之后。 是的,它应该执行模拟输入的电平检测。 有关 详细信息,请参阅数据表中的7.3 .8.5 .14部分。

    此致,

    Jeff