This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:用于可编程系数问题的四阶数字IIR滤波器

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1101361/tlv320aic3101-four-order-digital-iir-filter-for-programmable-coefficients-questions

部件号:TLV320AIC3101

您好,

一位客户遇到了有关TLV320AIC3101的问题,如下所示。  

1)以下图片是否描述了过滤器作为相当于150Hz的低通滤波器的影响? 如果是,数据表提供了N0/N1/N2/D1/D2的可编程因数,对应于150Hz的频率,但我们希望将频率设置为约2100Hz。 如何计算此系数? 如果没有,这种四阶数字IIR滤波器能否实现超过2100Hz的高频衰减? 如何对此进行编程?

2)我用TIBQ计算出上述问题的一个版本。 此系数是否有效? 计算数据表中的150 Hz系数不正确。 这是否可行?

请帮助分析。

此致

凯林  

此致

凯林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表系数应正确。

    这些是默认值,您可以使用用户可编程的系数作为过滤器,我建议使用MATLAB或其他外部工具。

    此致。