This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:Linux计划申请

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1101325/tas5805m-linux-program-request

部件号:TAS5805M

大家好,

我的一位客户正在使用TAS5805M,他们已在用户指南而不是GUI中编写了注册前的程序设置。 现在出现了一些问题,他们希望我们可以提供演示代码,以便他们可以直接比较自己的代码以找到可能的问题。 那么 ,您是否可以帮助提供示例代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zoey

      除了PPC3生成的代码外,我们没有其他示例代码。 请让他们在PPC3中选择所需的工艺流程并生成代码。 编写代码本身通常无法正确启动我们的设备,请不要让它们这样做。