This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME4.9721万:差值是放大器前后的输出

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1097809/lme49721-difference-is-the-output-before-and-after-amplifier

部件号:LME4.9721万

您好,

我在 设计中使用PCM3168APAP音频编解码器和LME4.9721万MAS/NOPB运算放大器。 我正在平衡模式下使用音频信号。

我正在探测LME4972 (音频编解码器IC的输出)和LME4972输出的信号。 我看到信号电压水平不同。

 LME4972 (音频编解码器IC的输出)的输入处,获得的Vrms电压为298mV。

在LME4972的输出处,获得的Vrms电压为1.94V。 (输出在连接引脚处测量)

请问,观察到的电压为什么会有差异。 电压的预期行为是否存在这种差异。 我能在电路中做些什么改变来减少电压的差异。 两个信号均在正极接地端测得。

我附上了我的设计的结构图以及LME4972的原理图。

我还附上了测量的波形。

输出A是在LME4972输入处测量的波形。  

输出B是在LME4972的输出处测量的波形。

两个波形中的通道1 都是可忽略的音频输入信号。 通道2信号是引起关注的音频输出信号。

请同时提供您的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shifali,

    根据您的成分值,LME4.9721万应衰减而不是放大。 您能否确认以下内容已正确填充到您的主板上?

    • R97 = R103 = 5.62科姆
    • R100 = R104 = 7.5千欧
    • R99 = R102 = 365欧姆
    • C107 = C108 = 5.6华氏度
    • C106 = C110 = 680pF

    您是否可以尝试进一步增加R97和R103的值?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    上述所有组件都正确安装在主板上。

    你能告诉我有什么公式可以根据 我将选择的不同值来计算输出电压值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shifali,

    您使用的是多反馈低通筛选器拓扑,您可以参阅此简短报告或类似文档: https://www.ti.com/lit/an/sloa049b/sloa049b.pdf#page=7

    增益应由交流耦合盖后面的输入电阻器和反馈回路上的电阻器设置。 如果反馈电阻值低于输入,则结果应为衰减。

    我将仔细检查一下,我们是否可以获得与您的原理图具有类似设置的仿真,本周晚些时候我将返回更多信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    您是否对上述模拟有任何更新?

    您能否告诉我使用输入和反馈电阻计算增益的公式是什么? 是否有任何文档参考 说明 或提供有关''如果反馈电阻值低于输入,结果应为衰减'的信息。'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shifali,

    我注意到 ,TI的PSpice 包括LME4.9721万,我将获得与您的电路类似的实现并共享一些比较图。
    关于此声明:

    [quote userid="40.6143万" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/109.7809万/lme49721-differice-use-output-Before-Before-Before-Before-Bee-Before-Bee-Before-Bee-Bee-Before-Bee-Bee-Before-Bee-Bee-Before-Bee-Bee-Bee-Before-Bee-Bee-Bee-Bee-Bee-Beer-Befor-Be</s>4.9721万

    我之前共享的同一文档将增益比率调用为K参数:

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师