This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:在一个通道中并行驱动两个20W 8Ω 扬声器

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1100998/tas6424-q1-drive-two-20w-8-speakers-in-parallel-with-one-channel

部件号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS6424

尊敬的团队:

我的客户需要使用 TAS6424-Q1的两个通道驱动两个20W 4Ω 扬声器,使用 其他两个通道驱动四个20W 8Ω 扬声 器,即驱动两个20W 8Ω 扬声器与一个通道并联。  TAS6424-Q1是否支持此类应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abraham

      在理论上,TAS6424支持这种使用。 您可能需要注意一些事情。

       1.总功率为120W,几乎达到TAS6424的最大输出功率。 注意热量。

       2.并行扬声器之间可能会有一些振荡,THD将受到影响。 我们的设备无法提供帮助。