This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:TPA3220主从设置

Guru**** 2769575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1101156/tpa3220-tpa3220-master-and-slave-setting

部件号:TPA3220

如果我想将频率与两个TPA3220,增益/SLV引脚R1和R2同步,以设置主从,  那么FREQ_ADJ引脚 全部 连接到5V直流有何影响? 我看到数据表从属 设备FREQ_ADJ 连接到5V,  主设备将电阻器连接到GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您开机自检的连接方法错误,此操作可能导致设备工作不正常。  主设备和从设备以相同的频率工作(由 主设备的FREQ_ADJ针脚设置),从设备需要将 FREQ_ADJ针脚连接到AVDD以关闭频率设置。  请根据数据表中的推荐配置进行配置。

    振荡器频率可根据推荐工作条件表中的说明,通过连接到主模式GND的FREQ_ADJ电阻器的值来选择。 对于从模式操作,通过将FREQ_ADJ引脚拉至AVDD来关闭振荡器。 这会将OSC I/O引脚配置为从外部差分时钟从属的输入。 ---请参阅TPA3220数据表的第23页。

    此致。

    魏秋。