This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:TAS5431与TAS5411电感器选择

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5431-Q1, TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1100373/tas5431-q1-tas5431-vs-tas5411-inductor-selection

部件号:TAS5431-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS5411-Q1

您好,专家,

请问,TAS5411数据表为什么建议15uH输出电感器,而TAS5431建议22uH? 这里是否有任何设计考虑因素?

只是两倍检查,如果客户从TAS5411迁移到TAS5431,则无需更改硬件和软件,对吗? 谢谢。

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arie。

    TAS5431-Q1在功能上与TAS5411-Q1相当且引脚2兼容,但TAS5431-Q1已更新,以确保I2C在待机状态下无阻塞,如下表所示。

    TI建议在新设计中使用TAS5431-Q1。

    此致。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wei,

    15uH和22uH都可以使用吗? 这种不同的感应器信息会使客户感到困惑。 您是否为tas5431推荐了电感器? 谢谢。

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arie。

    TI建议参考较新器件TAS5431的数据表,该器件使用22uH/3.3uF作为输出滤波器。

    此致。

    魏秋。