This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:96kHz时的动态性能

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1865
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1100839/pcm1865-dynamic-performance-at-96khz

部件号:PCM1865

您好,

如果可能,您能否与我共享96kHz的动态性能(SNR,DR和THD+N)? PCM1865数据表仅在48kHz时提及。
此外,我对PCM1865分辨率为24位的理解是否正确?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato:

    96kHz时,

    指标 条件 最小 典型值 最大
    DNR 无重量 -100 -93.
    重量 -106. -99
    THD+N in =-1dbfs -92. -84.
    SNR 重量 106.

    是,分辨率为24位。

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    感谢您的及时回复。

    我理解。

    此致,
    加藤