This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3121D2:TPA3123D2在启动时过热:在论坛中,这是一个重新出现的问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3123D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1100556/tpa3121d2-tpa3123d2-hot-at-power-up-a-somewhat-reoccurring-question-in-the-forum

部件号:TPA3123D2

首先,我需要为一个有点模糊的问题提前道歉,因为我的双手有点束缚。 但正如其他人所经历的那样,我在论坛中看到过几次弹出问题(TPA3123热于通电)。

问题: 我有一些使用TPA3123 D类放大器(网桥连接负载配置)的消费类设备(多件)在通电后变得很热。  我应该补充一点,我没有设计这条电路。  我不确定是否可以发布原理图,但原理图可在线提供(也许我可以共享一个SnipIt或一个链接?)。  作为一名电气工程师(RF,退休),我已阅读TPA3123D2数据表和相关文档,并将TI信息/指南与原理图进行了比较。  似乎是,制造商几乎都是按照这本书来做的。  一些次要值差异(主要在输出过滤器中),但没有什么重大差异。  作为一名RF工程师,我了解布局的重要性,并检查了PWB的艺术品。  还不错,我会收紧一些东西,但绝对不会出现重大问题。  我不记得看到和分享的背景。

因此,为了进一步说明,当TPA3123很酷时,它会正确初始化。  在主板变热并稳定后,如果将功放关闭 (允许电源放电),然后再打开,则TPA3123会遇到此问题(部件过热,无音频)。  让它坐一会吧——开好电。 听起来像是热相关的,对吧?  这是一个棘手的部分-一个令人担忧的方面是与TPA3123结合使用的CAP。  由于我没有设计此电路(并且无法访问BOM),我担心的是,制造商 在这一领域发生了变化 ,使用了Y5V而不是X7R盖,导致在温度稍高的情况下启动时,这些值不理想。 只是一个WAG,直到我深入研究它。

所以我的问题是: 其他人已经发布了关于同一问题的信息。  有些人开枪,要工作,另一些人则更深入地挖掘。 提到了旁路引脚和/或VCLAMP引脚以及电源过滤。  但是,我认为TI需要的是详细的“什么具体导致部件无法正确初始化”  ,即相关的上限有多重要(即哪些值会导致问题)?  在我的情况下,部件以30V运行-部件 是否更容易处于更高的电压下,我应该相应地调整部件还是降低电压?   对于稍微暖的部分也是如此。  电源的上升情况如何-是否有任何问题?  阅读讨论线,在综合所有评论后,我 离开 时没有留下明确印象,每个人都完全理解 如何解决这个问题,而不是'更换零部件'。  当部件未能初始化时,会发生什么确切情况(它是'osc/ramp '电路)?

因此,再次对模糊的问题表示歉意,并且没有发布示意图链接(尚未发布)。  这些问题的目的更在于帮助人们查看不该做的事情的清单,或者更好地了解问题。

谢谢!

标记   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    您能否向我们分享您的原理图和PCB布局?

    您可以插入文件以上传文件。  

    我没有听到其他客户有这个热点问题。  

    散热垫位于底部。 设备散热垫下方的PCB板上是否有GND垫。 您是否检查过焊料是否良好?

    您可以断开音频输入并检查空闲时的散热情况。  

    请检查PWM切换输出波形。

    此致,

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Derek,

    感谢您的迅速回复。

    如果您可以向我发送电子邮件,我将转发示意图和布局。  鉴于这不是我的设计,我宁愿不公开分享,以免给原厂制造带来任何痛苦。  很遗憾,我无法访问BOM。 但是,原理图有值(只是没有零件号)。

    我应该补充,我已使用新部件更换TPA3123,并且出现了相同的问题。  原装部件和更换部件-热垫已正确焊接。

    我尚未研究PWM切换波形-我不确定是什么定义了良好的波形和不良的波形。 我应该测量哪个针脚?  我相信过热时没有音频输入。

    关于论坛中的其他问题,这个问题已经 讨论过几次。  此外,我知道其他拥有相同制造商产品的人也遇到过相同的问题。

    谢谢!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    你能给我发电子邮件吗? derek-gong@ti.com 

    请发送我之前要求的波形。 测试点为输出引脚(OUT_P/N)。

    如果您知道,请抄送您的TI FAE或销售团队。

    此致,

    Derek