This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:我无法在TI PSPICE库中找到LM386模型。

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1100597/lm386-i-can-t-find-a-model-for-the-lm386-in-the-ti-pspice-library

部件号:LM386

我刚才假设TI的所有芯片都有SPICE模型。  不是这样吗?

此外,TI PSPICE在我已经负担过重的SSD上安装了1 GB 数据,而没有询问将数据放在何处,这也让我非常不高兴。

Hank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    很抱歉,安装对您来说不是一个好体验。 由于这是重复的问题,我将关闭此线程。 我们的回答将是另一个主题。

    谢谢,顺祝商祺!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff,

    LM386的部分是重复的,我现在已经有了一个解决方案。

    另一个有关安装的问题仍然是一个令人头痛的问题,如果我无法控制PSPICE在其文件空间的千兆字节的位置,我可能必须卸载PSPICE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    我很高兴您的第一个问题得到了解决。 我要将此线程重新分配给“TI的PSPICE”组。 它们将更好地为您的安装提供帮助。 等待他们回复您的问题。

    谢谢,顺祝商祺!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    您应该能够在安装过程开始时指定位置。

    谢谢!

    杰基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。