This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122EVM-U:PCM5122 EVM的测试报告

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1100851/pcm5122evm-u-testing-report-of-pcm5122-evm

部件号:PCM5122EVM-U
主题:PCM5122中讨论的其他部件

德拉斯,

是否有关于PCM5122 EVM的SNR,THD+N和动态范围图表的测试报告?

客户希望了解EVM的性能。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,  

    我们只有 数据表中记录的部件的官方性能,但我们没有EVM的“性能图表”。 话虽如此,我认为EVM上的测量值与数据表中提到的值相差不大。